欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

定位-8(自动化技术诀窍篇)

  • 2020.03.26 00:56:09
  • 米思米
  • 1687

 概要

・高精度定位后,通过高温高压处理进行压接工作的情况下,利用位置调整机构吸收包层零件的板厚偏差,从而确保包层质量。在该位置调整中,机构必须简单,无需改变包层零件的平行状态即可调整高度。以下将解说利用平行弹簧方针的简单高度调整机构。

 解说

・液晶显示器的显示驱动元件等利用COG(Chip on Glass)接合方式等进行精密接合(图1)。
・该COG接合方式在X-Y坐标方向上确定了2个零件的位置之后,会在高温高压下进行压接处理,所以不能进行再生处理。因此,要求可靠的定位和包层加工。
・2个包层零件都是像玻璃那样的硬脆材料,所以必须将板厚偏差导致的压力变动控制到最小,因此多采用通过调整高度来吸收板厚偏差的工法。
・用来吸收板厚偏差的位置调整机构要求具备以下特征。
   1. 小型且简单的机构
   2. 虽然调整范围窄,但平行精度的变动少的调整机构
   3. 没有回卷等“空转”,再现性良好的调整机构
・采用的板厚调整机构(图2)应用了“平行弹簧(图3)”,具备以下特征。
   a)零件数量少的简单机构
   b)可以在维持平行精度的状态下调整高度
   c)没有回卷等松动或“空转”
・平行弹簧的材料最好为不锈钢(例:SUS304)。通过热处理具备弹簧性。
・平行弹簧加工的注意事项是,必须让产生弹簧性的薄板部的槽状角部设置R,从而避免应力集中发生龟裂。

定位-8(自动化技术诀窍篇)

定位-8(自动化技术诀窍篇)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities